This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5018:组件上的收敛问题:U1.E_U4_E2

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803295/tina-spice-lm5018-convergence-issue-on-component-u1-e_u4_e2

器件型号:LM5018
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试仿真升压转换器、并使用 LM5018从输入端获取次级电源、以创建模拟电源轨。 首先、我想使用电压波形发生器为升压转换器提供开关信号。 但是、我发现、即使两个电路具有零重叠、包括波形发生器也会导致 LM5018出现收敛问题。 如果我从下面的电路中删除电压波形、我可以运行瞬态分析。 但是、如果我将其保留在瞬态中、则无法在 U1.E_U4_E2e2e.ti.com/.../Boost_5F00_Circuitt2.TSC 上收敛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我不知道为什么要使用 VG2。 像原理图中的那样保持悬空将导致误差。

    该模型应自动计算 SW 节点电压、不应通过外部电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试将 VG2用于 LM5018。 我尝试仿真升压转换器设计(未显示)、其中使用 LM5018通过同一输入提供次级模拟电源轨。 VG2将为升压转换器提供栅极信号、但如果电路中包含波形发生器、LM5018将不会收敛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请将完整的 TSC 文件与升压转换器一起发送。 我将研究该问题并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们正在关闭此主题、因为我们没有听到您的任何声音。 如果仍面临相同的问题、您可以打开此文件并发送 TSC 文件。