This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1210:如何在其他 SPICE 软件中仿真该 SPICE 模型。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806336/tina-spice-lmg1210-how-do-i-simulate-this-spice-model-in-other-spice-software

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要在仿真中添加 LMG1210、但看起来模型是加密的。 我使用 LTSpice 进行仿真、无法为一个组件重新学习新的仿真软件包。

是否有任何方法可以在 LTSpice 中模拟此模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您将需要未加密的 Spice 模型、以便在其他工具上运行它们。 网络上的 PSpice 模型已加密、除 PSpice 之外、它不会在任何其他工具中运行。

    遗憾的是、未解密的 PSpice 模型不可分发、由于法律问题、我们无法为 Ltspice 中使用的模型提供支持。

    我们建议您使用 TINA-TI。 这是一款免费的 Spice 工具、您可以在我的签名下方找到有关它的更多详细信息。 如果需要、我们可以在 TINA-TI 中提供加密宏。