This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:是可用于带有28379D 的 NPP 控制的源代码

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806175/tida-01606-is-the-source-code-available-for-the-npp-control-with-28379d

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

是 NPP 控制的源代码、如中所述  

http://www.ti.com/tool/TIDA-01606 

 可供参考?

是否在 C2000ware 中提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够在明天之前从设计页面下载源代码。

    此致、

    RAM