This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:用于为24V 铅酸电池充电的 PMP7760

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805406/pmp7760-pmp7760-for-charging-a-24v-lead-acid-battery

器件型号:PMP7760

您好!  

我想使用此转换器为24V 铅酸电池充电。 我的输入电压为550-800V、我希望在输出中具有大约26-27V 的恒定电压、因此我相信在不进行重大修改的情况下可以实现这一目标。 不过,我有几个问题。

1.如何更改输出中的电压电平?

2.转换器是否有电流限制?

3.是否可以获取此参考设计的样片?

提前感谢您!

此致、

Vagelis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vagelis、
    此部分的专家将在您回到办公室后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vagelis、

    可以通过更改 R111来修改输出电压、从而使输出电压符合需要。

    有一个由 R115和 R116设定的峰值初级绕组电流限值。 右侧的最大输出电流约为1.5A。 您的设计的输出电流要求是什么。

    遗憾的是、目前无法获取此参考设计的样片板。 但是、可以使用 PMP7760网页上提供的光绘文件构建电路板。

    谢谢、

    Garrett