This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20541:主变压器的技术规格

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805674/pmp20541-the-spec-of-main-transformer

器件型号:PMP20541

大家好、

我无法 通过 Google 找到 ATS 1410R-WNC 的数据表、TI 能否提供此数据表?

此外、我可以在 Atech OEM Inc 的网站上找到此器件型号、也许此型号已不存在、TI 是否可以提供替代器件?

或者、TI 可以提供此变压器的详细规格?

非常感谢!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ATS-1410R-WNC 是定制设计。  您必须联系 Atech OEM Inc 以获取数据表。  一个类似的变压器 是脉冲 PA1736NLT。  该图可在他们的网站上找到。