This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH 工具:

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805333/webench-tools-webench-tools

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

这是一个相关的问题、我正在为我正在研究的项目进行研究。当正向电流在20mA 时流经特定锗结二极管时、二极管上的压降为0.15伏。 如果流经二极管的电流加倍至40mA、则二极管两端的压降将为:1)低于0.15 伏;2)约0.15伏;3)介于0.15伏和0.3伏之间;4)恰好为0.3伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    它将取决于特定的二极管。  对于锗二极管、正向拐点电压为0.3V、因此如果在20mA 时电压为0.15V、则尚未正向偏置。  40mA 可能足以或不足以正向偏置二极管。  这将取决于两个电流点相对于拐点在 V-I 曲线中的位置。  以1N34A 为例。  其5mA 时的正向电压为1V、因此它很好地进入15mA 时的正向偏置。  对于1N270、200mA 时的正向电压为1V、因此20mA 或40mA 不太可能对二极管进行正向偏置。  数据来源:

    www.americanmicrosemi.com/.../