This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62130:在 LTSPICE 中导入 TPS62130 SPICE 模型

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805250/tina-spice-tps62130-import-tps62130-spice-model-in-ltspice

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我不明白如何导入 TPS 62130 SPICE 模型、该模型可从以下链接下载: http://www.ti.com/product/TPS62130/toolssoftware

我已经浏览过有关此相关主题的一些教程、但该示例仅显示了简单的运算放大器导入、而不是复杂的模块。 我对此没有明确的想法,特别是我不明白文件夹中的每个文件代表什么。 希望有一个视频或步骤正确显示该过程的执行方式。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 EE Wen:

    遗憾的是、由于 EULA 的原因、我们无法在 LTSpice 中支持 SPICE 模型。
    我们建议您使用 PSpice 或 TINA-TI 来观察仿真、因为这两种模型都可以在网站上找到。

    此外、您在了解 TINA-TI 模型或 PSpice 模型的文件时是否遇到问题?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我不熟悉 TINA、我尝试从 WEBENCH 中导出仿真电路。 我可以使用预期结果执行瞬态分析、但当我尝试进行直流分析时、例如使用电压表测量输出电压。 输出电压返回值为720.01nV。 我的预期是、对于该设计、它应该获得4.2V 电压。 我还尝试将电压源更改为12V 电池、但返回的结果相同。 我可以知道我在哪里犯了错误吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 EE Wen Quek:

    您将无法对启动瞬态模型执行直流分析。
    对于任何启动瞬态模型工具、计算 t=0时的初始直流工作点(对于所有节点、这些值将接近于零)、然后计算离散时间的直流工作点(取决于步长)。 因此、瞬态模型不适用于直流分析。

    如果您希望快速观察稳态值、则可以尝试从 Webench 导出稳态测试台。