This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01292:查找 TIDA-01292的测试固件源代码&Altium 项目文件。

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292, TMS320F28027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805369/tida-01292-looking-for-the-test-firmware-source-code-altium-project-files-of-tida-01292

器件型号:TIDA-01292
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027

大家好、团队、

TIDA-01292的 Altium 项目文件和固件源代码在 Web 门户上不可用。 能否共享下载文件的链接或将邮件发送给我?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、
    感谢您关注 TIDA-01292。
    实际上、TIDA-01292页面上已经有 Altium 项目文件: www.ti.com/.../TIDA-01292。
    在"设计文件"列中、单击"下载设计文件"、然后您可以下载所需的文件。

    此设计刚刚传输给我、我今天获取后将告诉您固件源代码。
    谢谢!

    BR
    Cheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢您的更新。 "设计文件"包含 Altium 项目的输出光绘文件和 PCB 原理图的.pdf 文件、这些文件对 PCB 制造很有帮助。

    实际上、我正在寻找 Altium 项目源文件、即".PrjPcb "和".SchDoc"、而不是.pdf。 我想将交流电源电路添加到 TIDA-01292中、类似于 SLAA602A 设计说明。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、
    您可以从"设计文件"中下载"TIDA-01292 CAD 文件"。
    在"TIDA-01292 CAD Files"中、它包含所需的".PrjPcb "和".SchDoc"。
    谢谢!

    BR
    Cheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    谢谢! 我没能下载 CAD 文件。 我正在等待固件源文件。 请共享 TIDA-01292和 SLAA602A 的固件文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    对于 TIDA-01292的固件、我建议您参考 TI.com 上 TMS320F28027页面上的代码。 您可以根据 器件页面上的设计套件和评估模块写下固件代码。

    对于 SLAA602A、很抱歉我不熟悉它。 我建议您启动新的 E2E 主题、然后它会将问题分配给能够回答您问题的合适人员。

    非常感谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。

    BR
    Cheng