This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS60403-Q1:Rswitch 不是用于解决 Ro 的规格、也没有描述

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804624/tina-spice-tps60403-q1-rswitch-is-no-specification-and-no-description-for-solving-ro

器件型号:TPS60403-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

SGLS246B–2004年6月–2016年10月修订第11页 8.3.1电荷泵输出电阻

公式(1)描述了解决 Ro 的重要因素。

我可以从电容器制造商的信息中选择 Cly 以及 ESRcfly 和 ESRco。

用户可能会通过读取数据表中的这些图图图6和图14来创建 fosc 的 SPICE 模型。

但是、Rswitch 未知、因为它们在数据表中没有任何规格和说明。

Thar 数据表指出、Rswitch 很重要、但并未阐明值的数量。

如果数据表描述了用于 Cfly 的电容器的型号、则可以反向计算 Rswitch 的值。

但是、用于评估数据表中 Ro 特性的 Cfly 模型编号未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第7.5节的末尾、Ω Ω 电阻通常指定为12k Ω、最大为15k Ω。 这 Ω RSWITCH 大约为1k Ω;然而、这个值并不重要。

    公式(1)在设计电路时用处不大。 与开关电阻相比、陶瓷电容器的 ESR 微不足道。 振荡器频率是恒定的。 µF 飞跨电容的值大于建议的1 μ F、则小数的值会比以下项小、RO 也不会明显改善。

    只有当您希望通过减小 C (FLY)来降低输出纹波、并且能够承受更大的电阻时、该公式才有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答我的问题。 当然、Ro 的典型值在7.6电气特性中写入12欧姆、如您所述。 然而、为了满足12欧姆的 Ro 要求、我必须通过为 Rswitch 使用1欧姆来为 ESRcfly 和 ESRco 使用0欧姆。 但是、这对 ESRcfly 和 ESRco 来说不是现实的价值。 另一方面、如果读取图14的图形、则在 Vcc=5V 时、Ro 被写入的电阻值接近8.34 Ω= d50mV/d60mA。 如果如您所说、Rswitch 为1 Ω、则即使其他 ESR 为零、也无法实现。 我想问一下 Rswitch 对于产品组而不是 SPICE 组的价值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 mΩ mΩ 频率(250kHz)下、陶瓷电容器的典型 ESR 小于10 μ F、因此忽略 ESR 会导致误差小于50 μ V。 RSWITCH 和 fOSC 的容差产生的影响要大得多。

    我不知道为什么电气特性表和图14显示了不同的值;但无论如何也不能保证典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢