This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92692-Q1:TPS92692-Q1

Guru**** 2767585 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804411/tina-spice-tps92692-q1-tps92692-q1

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 您能否发布 TPS92692-Q1的非加密 SPICE 版本。 我无法访问2017年7月19日之前发布的 Nikhil Gupta (产品文件夹建模)链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    遗憾 的是、TPS92692-Q1的未加密 SPICE 模型无法分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    您可以从以下链接获取我们的所有可用模型。

    SpiceRack

    您可以键入"LED 控制器"等关键字、以查找具有未加密模型的类似器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么 TI 不提供 TPS92692-Q1的未加密版本?

    您可以建议哪些 LED 控制器在内部与 TPS92692-Q1非常相似、并且具有未加密的 SPICE 模型、以便我可以对我的设计进行仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我在 SpiceRack 工具中找不到符合您预期的任何型号。 由此给您带来的不便、我深表歉意。
    如果您有任何其他查询、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供组件的解密 SPICE 模型。 在本例中、我在 TPS92692-Q1之后、只有 PSpice 加密版本存在。 我非常困惑 TI 为何公开支持 PSpice 等第三方工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    由于我们的 CIP 限制、我们将无法提供未加密模型。 如果您无法使用 PSpice 并且希望在 TINA-TI 中使用此模型、则我们可以尝试在 TINA-TI 中为此器件提供加密宏。