This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMC6062:为什么为 LMC6061提供的 OLB 文件未在 LTSPICE 仿真中打开

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC6061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805340/tina-spice-lmc6062-why-the-olb-file-given-for-lmc6061-is-not-opening-in-ltspice-simulation

器件型号:LMC6062
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMC6061

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已下载 LMC6061的 SPICE 模型、该 OLB 文件未在 LTSPICE 模型中打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujatha、

    OLB 文件在 PSpice 中受支持、如果它应该在 LTSpice 中打开、我们无法进行注释。

    由于法律问题(LTSPICE EULA)、我们不会分发、也不能为 LTSpice 中使用的模型提供支持。 我们建议您使用 TINA-TI。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Saket