This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01173:TIDA-01173可用性?

Guru**** 2599765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805090/tida-01173-tida-01173-avalibility

器件型号:TIDA-01173

您好!

 TIDA-01173/TintIN/OPT8241-CDK-EVM 3D 飞行时间(ToF)传感器模块开发板是否仍然可用? 如果是、如何购买?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。 拥有此设计的团队在办公室外观看阵亡将士纪念日假期、但将于星期二返回办公室。 请注意、开发和测试我们的参考设计硬件是我们的策略、但是、通常不会在 TI.com 上购买相同的硬件。 我们提供必要的设计文件和软件、以便客户可以根据您的特定系统需求构建和定制设计。

    由于此设计刚刚使用了16个月、让我们与设计团队核实一下他们是否有一些样片库存。

    此致、
    John Fullilove
    参考设计操作
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:
    感谢您关注此参考设计。 遗憾的是、不建议将此设计 EVM 板用于新设计、TI 的支持资源将非常有限。 感谢您的关注。