This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP7721:PSpice 仿真问题(编辑:IT#39;s 关于 LMP7731、抱歉出错)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP7731, LMC6001, OPA316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801787/tina-spice-lmp7721-pspice-simulation-issue-edit-it-s-about-lmp7731-sorry-for-the-mistake

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMP7731LMC6001OPA316

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的社区:

我目前正在使用 LMP7731放大器对设计进行仿真、我在 OrCAD PSpice 中遇到了仿真问题(我使用的是版本"17.2-2016 S048")。 我收到以下错误消息:

错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
内部错误--除以零,除以
正在中止仿真

您会发现我的测试台已连接。 如果我尝试使用该模型提供的测试台、则可以正常工作。 然后、我对其进行修改、使其在输入端偏移至半电源的单电源下工作、然后它不再收敛。 我们非常感谢您帮助我们实现此设计的融合。 我尝试"AUTOCONVERGE"选项、但它无法解决问题、我也不喜欢该解决方案、因为它会放宽一些参数、并且仿真精度较低。

此致

Etienne Haenni

e2e.ti.com/.../LMP7731_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etienne、

    我们将对此进行研究、并返回给您。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    我可以看到有两个问题、

    1.您为何在 AC 模型中的 Opamp 的-ve 节点提供 IC (NODSET)

    这需要由 OP 中的环路负反馈自动设置。

    此处施加的电压不正确、可能会导致潜在的矛盾。

    此外、建议您仅用于阻止直流并通过 ACS (根据我的理解)的直流阻断电容器在 SPICE 仿真中具有更大的值。

    请在此处使用1F 大写。 因为您使用的交流电源也具有直流失调电压、如果其中一部分也通过、也会导致运算符冲突。

    尝试这2个更改并告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ahana:

    感谢您的意见。 我尝试对我的最终应用进行仿真、它是一个72.3Hz 的二阶带通滤波器、具有特定增益。 在我的应用中、信号源的直流失调电压为0.8V。 因此、将输入增加到1F 只会对我所关注的内容提供完全不同的响应、在这种情况下、我再也没有理由对该原理图进行仿真。
    我在这里的问题是仿真器找不到任何类型的仿真(Tran、DC、AC、...)的 OP。 我尝试了许多其他放大器(OPA316、LTC6268、LMC6001……) 它运行良好、除了我将在我的设计中使用的这个。 这就是为什么我尽力使它正常工作的原因。 在我开始工作后,我将执行我想要的所有分析:AC&Noise、Tran-Noise、FFT、...
    如果我将正输入连接到"0"、并为放大器提供+/- 1.65V (双电源)、则效果良好。 由于我有交流耦合、我可以执行此"电源漂移"以使仿真正常工作。 但对于我的下一个仿真步骤、在下一级连接到输出时、我将需要为该放大器提供单电源、并在正输入端提供1.65V 电压、以在输出端获取直流失调电压。

    我从我的仿真中删除了两个节点、它不会改变任何东西。 顺便说一下、我不想教您一些东西、但"NODESET"不是"IC"。 使用节点、您可以向仿真器"建议"一个 OP、您不会"强制"一个 OP。 如果此建议对仿真器没有帮助、它只是不关心它。 在设计 ASIC 时、我多次将此选项与"Mentor ELDO"或"Cadence Specter"搭配使用、这对我很有帮助。

    此致、
    Etienne
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Etienne、

    观察电路、我觉得不需要指定节点电压、因为我在这里找不到任何理由提供相同的电压。 因此、如果它完全导致了一些不必要的 SPICE 问题、那么它就应该被安全地移除。

    移除这2个节点集、同时增大电容值(我猜这可能仅用于阻断直流电流)、可以解决该误差、因此我也建议这么做。

    我真的不知道您的应用,但对于 LPF,我们理想不需要该输入电容。

    正如您提到的、此模型永远找不到 OP、您可以分享在哪些其他情况下它找不到 OP? 这将有助于我更好地分析问题。

    就我仿真和观察节点电压而言、LMP7731型号不会出现任何不当行为。 请查看我的以下评论、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahana:

    感谢您、您刚才演示了 LMP7731不能正确收敛。 您的仿真的 OP 完全错误。 运行到末尾的仿真并不意味着结果正确。

    下面是 OPA316的仿真、该模型工作正常。 请注意、与在稳态真实电路上测量的一样、OP 的电压为1.65V。 另请注意、我为1uF 的信号源放置了1kV 的直流失调电压、仿真器在几毫秒内就能找到正常的运算放大器。 在我设计带通滤波器时、需要1uF 的输入电容来实现滤波器的 HPF 行为。 1F 完全超出范围。

    此致

    Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Etienne、

    我理解您的担忧。 实际上、我在最后一条注释中的意思是 PSpice 中显示的 OPS 是正确的、如果我认为 R1 (2.2k)左侧的第一个节点被认为500mV 时是正确的。

    当我看到0.5V 电压进入该节点时、我会说电容器(C2)无法阻止直流电(这可能是由于许多问题)、因此我说我认为模型是好的。

    您所说的是正确的、它应该是1.65V、因此我检查了更多内容。

    目前 、我们正在研究我们怀疑这可能是由于 PSPICE 工具本身中存在"参数"问题。  

    当我在 TINA-TI 中使用相同的 LMP7731模型检查同一电路时、它的工作正常。 [.tsc TINA 原理图文件 、请参见下文]

    因此、PSPICE 中的行为有所不同、这是我们目前看到的情况。 TINA-TI 是一款免费的仿真器、您可以从 TI.com 下载该仿真器以立即进行检查。

    e2e.ti.com/.../LMP7731-Test-Circuit.TSC

    关于 PSPICE、我们将会进行更多的研究、并一定会与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是,我们正在尝试解决此问题,但这不是一个容易调试的问题,因此我们需要一段时间才能解决此问题。
    遗憾的是,我们无法了解何时能够解决此问题。 由此给您带来的不便、深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ahana:

    感谢您的反馈。 祝调试顺利。

    此致、
    Etienne