This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62800:在典型条件下需要 TPS62800的.tsc 文件来观察模型行为

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805138/tina-spice-tps62800-need-a-tsc-file-of-tps62800-for-typical-condition-to-observe-the-model-behavior

器件型号:TPS62800
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

有人可以帮助我为器件 TPS62800提供.tsc 文件吗?

我想查看 DCS 架构的模型行为。

此致、

阿扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayan、

    遗憾的是、我们没有 适用于器件的 TINA-TI 模型。 给您带来的不便、我深表歉意。

    我已附加 TPS62800的加密宏、您可以尝试围绕它进行 EVM 设置、但请注意、这不是经过验证和发布的 TINA 模型。

    e2e.ti.com/.../TPS62800_5F00_TRANS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、
    感谢您的快速响应。 我将检查它并返回给您。

    此致、
    阿扬