This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5175-Q1:搜索 LM5175 Spice 仿真模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802779/tina-spice-lm5175-q1-search-for-lm5175-spice-simulation-model

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5175

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

,您好、我现在使用 LM5175来设计一个超级电容器充电模型、在详细设计之前、我想通过 SIMetrix/Simplis 仿真工具进行一些电路功能评估。 但 SIMetrix/Simplis 没有 LM5175 Spice 模型、那么您能否提供 LM5175 Spice 仿真模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yongping、

    您可以在以下位置找到该器件的 SPICE 模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您需要此器件的未加密模型、则可以通过 TI 支持中心 www.ti.com/.../calltisupport.tsp 申请

    确保向下滚动到页面底部

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的快速回复、 但我仍然找不到 Simtrix/Simplis 仿真工具的 Spice 模型、我只能从 您提供的链接中找到 TINA-TI 的 PSpice 模型和 SPICE 模型说明、 实际上我需要 Spice 模型文件、正如红色方框中的下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yongping、

    我检查了、我们没有这个的 Simplies/Simetrix 模型。 如果您需要、请联系您当地的 FAE、以便该人员评估您对 Simplis-Simetrix 模型的需求。

    Herman