This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62260-Q1:查找 TPS62260-Q1的 SPICE 模型

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804714/tina-spice-tps62260-q1-looking-spice-model-for-tps62260-q1

器件型号:TPS62260-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

 我想对 TPS62260-Q1进行5.7V 输入和输出3.3V 的仿真、能否获取该的 SPICE 模型?

此致、

VC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    遗憾的是、我们没有适用于 TPS62260-Q1的 Spice 模型。

    您可以使用以下链接获取我们的所有可用模型。

    SpiceRack