This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SM74611:SM74611KTTR 整流器电路瞬态仿真

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801879/tina-spice-sm74611-sm74611kttr-rectifier-circuit-transient-simulation

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试仿真(瞬态) SM74611KTTR、其中10uF 电容器连接到二极管的阴极。  我是阴极处的预期直流电压纹波。 但是、输出电压为正弦(跟随输入 )。  有线索吗?

电路已连接。  输入电压:1V AC、8Hz。 直流偏移电压为3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadashiva、

    我们的一个团队将了解这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    我介绍了 PSpice 模型和数据表、似乎输入应为电流而不是电压。 由于输入是电流、因此我们不能在阴极使用电容器、因为这将阻断输入电流。

    在输入为电流且阴极节点接地的情况下、模型按预期工作。 您可以浏览数据表第6页和第7页、了解器件行为。 模型使用流经体二极管的正向电流来打开电荷泵并驱动 MOSFET。

    PFA TSC 文件和数据表、如果您有任何疑问、请告知我。

    e2e.ti.com/.../SM74611.TSC

    e2e.ti.com/.../sm74611.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Saket 的快速响应。

    我能否将 SM74611用于电压峰值检测器应用、其规格低于标准?

    输入电压:-
    VDC = 3V (直流偏移)
    VAC =+/- 1V
    即、输入电压摆幅:2V 至4V

    简单的电压峰值检测器电路:-
    SM74611将10uF 电容器连接到二极管的阴极
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    SM74611可以进行整流、但无法用于更高的频率。

    交流频率是多少?


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kari、我忘记了在前面的消息中提到频率。 所需频率为16Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否参阅 LM74670器件、该器件可在低至1V 的电压下工作、但仍可通过额外的输出电容进行整流或峰值检测?
    SM74611可能不适合使用、因为其反向关断延迟略高于 LM74670。

    此致、
    Kari。