This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS3840:TPS3840DL27未加密 PSpice 瞬态模型

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803741/tina-spice-tps3840-tps3840dl27-unencrypted-pspice-transient-model

器件型号:TPS3840
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我已经成功地将模型整合到 LTSpice 中并运行了仿真。 根据模型名称、在2.7V 阈值下运行得很好。 我的问题是、为了使阈值2.5V、我需要如何/如何更改模型的子电路?

我看子电路不是很明显、如果没有模型中的任何注释来指导我、我实际上可以使用某种方向。 我唯一的线索是:.param vitp=2.8 vitn=2.7  

我们非常感谢您的任何帮助。

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    供参考、我们的一名团队成员将查看这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    如果需要其他阈值电平、可以在.param 命令中更改阈值电压。
    谢谢
    Long Nguyen