This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV2624EVM-CT:启动触觉控制台支持

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804201/webench-tools-drv2624evm-ct-launch-haptic-control-console-support

器件型号:DRV2624EVM-CT
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好的支持成员、

启动触觉控制台1.5.4无法使用 Windows 10。

请更新软件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、我们的一些 EVM 尚未开发 Windows 10驱动程序。 Windows 10支持的唯一评估模块是需要 USB2ANY 工具才能工作的评估模块( www.ti.com/.../slou502a.pdf )。 否则、您需要将软件与旧版本配合使用。

    驱动程序开发和发布后、我们将通知您。

    很抱歉造成不便。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.