This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00690:电池电源

Guru**** 1101210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802601/tida-00690-battery-power

器件型号:TIDA-00690

我想用开关发生器(ZF 电子设备的 ABIG 0010)+整流器+超级电容器(用于存储)替换我的 PCB 电池。 我的问题是:单个开关脉冲可以产生多大的功率和时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolina、

    如表1中的参考设计用户指南所述、在15ms 内至少可以收集0.16mJ 的数据。

    谢谢
    GIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以连接多个交换机并获得所需的容量吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolina、

    我建议直接向开关制造商 ZF 提出此问题。

    谢谢
    GIO