This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TDC7200

Guru**** 2885590 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TPS22967, OPA857, TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798092/tida-00663-tdc7200

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TDC7200TPS22967OPA857

有没有人能向我解释 TDC7200与微控制器的通信方式。

我的第二个问题: TPS22967的作用是什么、它产生的激光_ON 信号的作用是什么。

我理解此参考设计的一般原则、但仍对这两点感到困惑。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TDC7200与微控制器与用于配置和寄存器的 SPI 接口进行通信
    访问。 此外、微控制器使用 GPIO 信号 BP19_PWM_GPIO_TRIGGER 启动两个 TDC7200。 最后、TDC7200会在测量序列完成后向微控制器发送中断信号。
    为了计算整个信号链的传播延迟、TPS22967仅在校准期间打开。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。它非常有帮助。

    请允许我提出更多问题、我需要了解所有详细信息、以便可以对项目进行修改。

    我需要知道的是两个信号的含义: Laser _ON_THRESHOLD 和 VOUTM_DIGITAL。  将 LERAL_ON_THRESHOLD 与 Laser _ON、 VOUTN_DIGITAL 与 OPA857IRGTR 输出进行比较的目的是什么?

    我也对每个 TDC 的 RX 和 TX 信号感到困惑。让我告诉您我了解的内容、请告诉我是否正确。 连接到 TDC STOP 引脚的信号 TX 会通知光信号的全部发射。 在第二个 TDC 中 、连接到 STOP 引脚的信号 RX 会通知完全接收同一信号。 这两个停止之间的时间差是微控制器处理的保证。这是正确的吗?

    再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢!

    是的、您提到的是正确的。

    第一个比较器 U4A 将激光触发时为高电平的激光_ON 信号与 TPL0202设置的阈值信号"Laser _ON_THRESHOLD"和停止第一个 TDC7200 (U3)的输出 TX 进行比较。
    第二个比较器 U4B 将已放大光电二极管电流输入的 OPA857的输出信号与 TPL0202设置的阈值信号"VOUTn_DIGITAL_"和停止第二个 TDC7200 (U6)的输出 RX 进行比较。 ToF 是两个 TDC 测量的 ToF 之间的差异。

    如果您有其他问题、请告诉我。
    此致
    GIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢,您的回答对我帮助很大。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请告诉我 、SN74LVC2G14DCKR 中的两个信号"Delayed_cal"和"Delayed_trigger"的作用是什么。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasmine、

    Delayed_trigger 是 BP_TRIG 的延迟信号、允许两个 TDC7200启动。

    延迟调用是 BP_TRIG 的反相信号、当为高电平且 BP11_CAL 为高电平时、将启动我在上述消息中讨论的校准序列。

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Giovani

    Thnanks、以获取帮助和快速回复。

    请查找 TIDA-00663软件,是否有任何软件可以帮助我,以及我可以从中获取这些软件来编写我自己的代码。

    我在讨论中看到您要求获取  TDC7200EVM。我得到了它、我只找到了 TDC7200的配置、其他设计的器件如何。

    再次感谢。

    亚斯米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasmine、

    我们提供的唯一软件是此主题中指出的软件:

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/675419?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tida-00663 

    谢谢

    GIO