This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14006:WEBENCH 的输出

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804206/webench-tools-lmr14006-outputs-from-webench

器件型号:LMR14006

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

对于来自 WEBENCH 的输出、如原理图和 BOM、是否通过实验室工作台或计算进行了验证?

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi San、

    是的、Webench 效率和 BOM 值通过 EVM 工作台结果进行了验证。

    谢谢、此致、
    阿图尔