This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01028:BOM 中缺少器件型号

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803896/tida-01028-missing-part-numbers-in-bom

器件型号:TIDA-01028

我想知道 TIDA-01028板中使用的电容器的器件型号具有以下额定值

(1) 100nF、50V

(2) 1uF、16V

(3) 10uF、25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deeksha、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。 您的查询已在我们位于 TI-India 的工业测试/测量团队中转发给此设计的设计所有者。 您应该在下一个工作日听到他的回复。 与大多数标准无源器件一样、当未指定制造商时、您可以选择标准电容器、因为您具有必要的组件参数。 Anbu 可以告知所使用的确切制造商组件、但在此期间、请根据 BOM 中提供的参数考虑以下内容(全部为10%容差电容):

    WCAP-CSGP 陶瓷电容器、0603、X7R、50V、100nF - MFR:Wurth Elektronik、P/N 885012206095
    WCAP-CSGP 陶瓷电容器、0603、X7R、16V、1uF - MFR:Wurth Elektronik、P/N 885012206052
    WCAP-CSGP 陶瓷电容器、1206、X7R、25V、10uF - Wurth Elektronik、P/N 885012208069

    此致、
    J. Fullilove
    参考设计操作
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    感谢您通知 MPN 缺失。  我将在 TI.com 中更新 BOM。如果您有任何疑问、请告诉我。

    这里是这些电容器的部件号