This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82140:"设计更新失败。 结温过高(&quot);

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798958/webench-tools-tps82140-design-update-failed-junction-temperature-is-too-high

器件型号:TPS82140

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 忠实地仿真使用 TPS82140的9-13V 输入/3.3V 1@A 输出

如果输出电流规格更改为3.3V @0.5A、则接收到错误"

"设计更新失败。 结温过高"

使用 TPS82140时、Webench 仿真器是否存在较轻负载的问题?  

设备本身在电流降低时表现良好... TJ 实际上比  @μ A 低@0.5A -效率可能会稍低84/85%

那么 、在 Webench 中使用 TPS82140模型是否存在问题?

TINA 是否会与 TPS82140模型有类似的问题

谢谢

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    我也能够再现您的问题。 我们将调试并确认此问题、但这看起来是模型中的错误。 您可以使用从 WEBENCH 的1A 设计中导出的 TINA 原理图来仿真0.5A 时 IC 的瞬态行为、并确认运行是否符合预期、但 TINA 不会提供有关 IC 效率或结温的信息。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    此问题已解决。 修复程序将在5月24日之前在 TI.com 上提供。一旦修复程序位于 TI.com 上、将更新您。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    ti.com.Thanks 上提供了修复程序、以供您耐心使用。

    此致、
    Umayal