This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:PMP6712

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802975/pmp6712-pmp6712

器件型号:PMP6712
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好!

我尝试了54V、30A 的 PMP6712评估板。 工作正常。

现在、我要更改设计以获得24V、30A。

是否有任何设计计算器/ Excel 工作表可用于为此选择组件值。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.:
    您至少需要为较低的输出电压更改 R119||R124组合。 补偿也可能需要更改。 Bob 是设计人员。 他将与他联系。
    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.Bhushan:
    没有特定于 PMP6712的设计计算器。 UCC28950有 Excel 和 Mathcad 计算器。
    www.ti.com/.../toolssoftware
    此致、
    Bob Sheehan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob 先生,感谢你的答复。
    我曾尝试使用 Excel 工作表计算器(SLUC222D)来计算高电压输入到低输出电压。
    此处的输出配置不同。 在该输出中仅具有两个 MOSFET。

    但在 PMP6712中、输出具有四个 MOSFET。 输出配置完全不同。
    我尝试了 SLUC222D Excel 工作表、但它不匹配。
    请建议我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    正确、我们没有针对每个设计配置的定制工具。 您需要手动完成设计、以重新扫描组件以获得更低的输出电压。 我们拥有的最佳通用工具是 Power Stage Designer 4.0。
    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER
    您至少可以通过调整顶部反馈分压器电阻器 R119来更改输出电压设定值。 您可能还需要通过调整 R118来降低输出 OVP。 该设计应以更低的占空比运行。 通过更改变压器匝数比、可以进一步将其优化回原始占空比。 可以通过调节电感器并为次级桥式整流器使用较低电压 MOSFET 来进一步优化。

    此致、
    Bob Sheehan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob 先生
    谢谢你