This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:AGC

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800665/tina-spice-agc

主题中讨论的其他器件:TINA-TIVCA810

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在设计一个需要 AGC 电路来驱动毫微秒时间范围脉冲的电路。

能否有人推荐哪种是驱动纳秒脉冲的最佳 AGC

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harini、
    AGC 在 TI 网站上显示为自动增益控制。
    这是您所指的吗?

    请详细解释您的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我的请求是自动增益控制、它可以驱动毫微秒的时间帧脉冲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harini、

    TL026C、VCA810是我发现可用于制造 AGC 电路的一些器件、它们的速度足以支持毫微秒脉冲。
    TL026C 数据表包含您可以查看的示例电路。

    谢谢!
    卡兰