This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1292R:使用不带呼吸模块的 AFE

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802915/webench-tools-ads1292r-using-the-afe-without-the-respiration-module

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我尝试将 ADS1292R 用于 ECG 目的(我不想获取呼吸测量值)。 我转到了数据表的第58页、找到了输入信号的原理图、但它也包括了呼吸输入(我附上了下面的图片)。 我的问题是:如果我不使用呼吸输入、应该如何处理? 我可以使用相同的原理图、忽略呼吸输入、还是应该进行一些更改?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dariasho、您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我们有一个类似的器件、称为 ADS1292、它是同一个器件、但没有呼吸功能-您是否考虑使用此器件?

    对于输入、您真正需要的只是用于抗混叠目的的 RC 滤波器。 您将使用 RLD 电极吗? 如果不是、您可能需要使用10M 欧姆电阻器将输入连接到中间电源-如图所示-以防止测量值偏离 PGA 的共模范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    感谢您的答复;它回答了我的问题。 您是对的、最好使用 ADS1292。

    关于 RLD、我计划使用它