This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20199:启动时输出电压将高于所需的值

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800152/pmp20199-output-voltage-going-above-desired-value-at-start-up

器件型号:PMP20199
主题中讨论的其他器件:UCC28700

您好、专家、

我使用 UCC28700实现了54V 30W 电源。 该电源具有另一个用于4V 输出的次级绕组。 当观察两个输出的启动时、54V 输出似乎上升到57V 以上。 我认为这会导致发生过压保护事件。 由于这个原因、次级2绕组输出下降了大约100ms。 我已经连接了两个输出的启动波形。

您能建议一个解决方案吗?

谢谢你。

此致、

Mikha.e2e.ti.com/.../VPWR_5F00_VDD_5F00_Startup.jpg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikha、

    感谢您提供的信息、我正在向原始设计人员寻求帮助、以了解是否能够准确了解所发生的情况。

    您能否向我们提供有关负载条件、您如何启动设计的更多信息?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在空载条件下启动电源。 电源的输入为230V 50Hz AC。

    谢谢你。

    此致、

    Mikha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikha、  

    您可能对启动时的 OVP 有所了解。  您能否尝试向54V 输出添加一些静态负载并查看启动问题是否已解决?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我使用数据表中给出的公式计算了预载电阻器。 在 sec1处、我得到的值约为60kohm。 输出。 因此、我串联了两个30k Ω 电阻器、并以预载方式将连接到输出端、但这对启动波形没有任何影响。

    与会者提出了以下意见:

    次级2绕组的输出设计为4V、但启动时输出上升至5.2V。 我尝试在4V 输出端放置一个316ohm 电阻器、但它对输出没有影响。

    2.我在第2节输出端放置了一个120uF 电解电容器。 这将电压下降的时间周期减少至大约80ms。

    然后、我在第二节输出端放置了一个470uF 的电容。 之后、第2秒输出端没有压降、但电源的响应时间要长得多、第1节输出仅达到44V、而不是54V。

    是否可以增加输出电容并仍然获得所需的响应时间、或者这是初级侧的问题。

    谢谢你。

    此致、

    Mikha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已连接54V 输出的启动波形。 在启动后、大约123ms 内似乎没有脉冲。 然后脉冲开始频率更高。 这是否意味着 IC 在启动时复位?

    这是最大值 可见输出为68V、超过54V 的115%。 这是否可能导致 OVP 错误?

    谢谢你。

    此致、

    Mikha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikha、

    额外的输出电容会减慢启动时间、因为该电容需要在启动期间充电。  这有助于防止您最初报告的 OVP 问题、但现在 VDD 上可能没有足够的电容来在启动期间使控制器保持活动状态。  请尝试增大 VDD 电容、看看您是否获得干净的启动。

    我无法从图中看出、68V 峰值是否只是噪声、或者是否有其他事情发生。  您需要在68V 峰值上放大较短的时间刻度以查看更多详细信息。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您之前建议使用静态负载启动电源。 您能否指定可用于此目的的负载类型。 负载的额定功率是多少。

    也可以使用电阻器组来生成负载。

    谢谢你。

    此致、
    Mikha。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikha、

    是的、只需向电路板添加一些电阻负载、看看它是否有助于解决过冲问题。

    我会从300mW 左右开始、看看这是否有用。

    如果是、您可以开始降低功耗、直到启动问题再次出现。

    然后选择一些值、为您提供一些裕度、但可以解决该问题。

    谢谢、

    Robert