This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:在 TIDA-00792的光绘文件中、选择&缺少文件。 有人能提供吗?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802238/tida-00792-in-gerber-files-for-tida-00792-pick-place-file-missing-can-any-one-provide-it

器件型号:TIDA-00792

尊敬的所有人:

我开始使用 TI 网站上提供的 TIDA-00792光绘文件制作 PCB。 但没有"从 Gerber 数据中挑选和放置文件"。

是否有任何具有相同的拾取和放置文件的实体?

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、
    我不确定您的"选择并放置文件"是什么意思。 应该具有的文件/格式是什么
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pick and Place 是在生成光绘文件时生成的文件。

    它用于使用机器自动焊接 SMD 组件、而不是手动焊接。

    该文件中提到了每个组件(x、y)坐标,并将同一个文件输入机器以使其自动工作。用于焊接。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、
    如果文件不在 TIDA-00792光绘 zip 文件中、则它不是我们的发布过程的一部分、也不可用。 Altium 文件在 CAD 文件 zip 文件中提供、您可以生成拾放文件或包含拾放文件的新光绘文件集
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PCB 设计人员无法从给定的光绘文件生成拾取和放置文件。

    如果可能、请尝试从现有光绘文件重新生成拾取和放置文件。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、
    正确、拾取和放置必须从 CAD 文件生成、而不是从光绘文件生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00792_2D00_pick.zip