This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tlk2711-sp 功能性

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801866/tlk2711-sp-functinnality

大家好、

我对组件 tlk27-11sp 的功能有疑问、在接收时、如何知道从发送器接收到的数据是通过 TXD0到 TXD15还是 PRBS 发生器(10位)注入的数据?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持此器件的应用工程师将在周一返回办公室时回复您的询问。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡迈勒

    接收器件可以检查预期情况。  IE、如果发送器正在发送特定协议(当不处于 PRBS 模式时)。  如果是、则接收器可以尝试接收此数据并查找该模式。  它应包含用于字节对齐的逗号。

    如果未检测到协议或字节对齐(接收错误或垃圾数据)、则 FPGA 可以打开 PRBS 模式并监控 PRBSPASS 引脚以验证是否正在接收和通过 PRBS。

    本应用手册可能有助于理解。

    它位于此处:

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水