This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC7311:DAC7311:THD 问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC7311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802130/tina-spice-dac7311-dac7311-thd-issue

器件型号:DAC7311
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、先生、

我尝试运行 DAC 分析的 THD (例如:DAC7311并行 TINA-TI 参考设计)、但 THD 性能不好。 出什么问题了?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    客户的主要问题是 TINA 仿真 FFT 结果为何与数据表 图22不同。 功率谱密度。

    您是否可以建议设置错误或错误?

                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    我们将于周一返回给您。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    感谢您的查询。 您是直接在傅里叶分析模式下运行参考设计还是输入了正弦波模式?

    默认情况下、TINA 参考设计没有正弦波模式。 因此、它应该具有高 THD。

    然而、DAC 的 THD 主要取决于更新速率与输出信号频率、线性度和代码对代码干扰。 虽然 TINA 模型可能能够相当好地捕获线性、但很难准确地对代码对代码干扰进行建模。 这是主要原因、TINA 或 SPICE 模型不是评估 DAC THD 性能的合适工具。 我们建议您根据 EVM 等实际硬件评估性能。

    TINA 模型主要捕获直流误差、温度漂移、噪声和稳定时间。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师