This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00690:在哪里可以买到? +输出电压

Guru**** 2608095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00690, TPS62125, TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802606/tida-00690-where-can-i-buy-it-output-voltage

器件型号:TIDA-00690
主题中讨论的其他器件: TPS62125TPS62122

我有两个关于 TIDA-00690的问题

1、我们可以购买吗? 如果是、其中。

2 -它可以提供3V 的输出功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolina、

    无法购买。

    是的、TPS62122和 TPS62125均可输出3V 电压。 您只需根据器件数据表更改反馈分压器网络的值。

    谢谢
    GIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gio、

    感谢您的回答。

    我的问题是、我想用开关发生器(来自 ZF 电子设备的 ABIG 0010)+整流器+超级电容器(用于存储)替换我的 PCB 电池。 我的问题是:单个开关脉冲可以产生多大的功率和时间? 我能得到550mAh 的峰值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolina、

    我已经在另一个主题中回答了。 您可以在15ms 内收集至少0.16mJ 的能量。

    谢谢
    GIO