This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54360:Tina/Spice:Tina/Spice:TPD2E001 PSpice 模型转换为 TINA-TI

Guru**** 2608125 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54360, TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802296/tina-spice-tps54360-tina-spice-tina-spice-tpd2e001-pspice-model-convert-to-tina-ti

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、先生、

我想使用 TINA TI 免费软件来仿真 TPS54360转换开关 IC、但我 没有从 TI 网站获得支持 TINA TI 免费软件的 Spice 模型。

如果有人在 TINA TI 免费软件中有 SPICE 模型可供支持、请提供。

请帮助。 。 。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    请查看此文档 :www.ti.com/.../toolssoftware

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、您好。

    感谢您的回复、我尝试从 TI 网站下载 SPICE 模型、但它在 TINA TI 软件中不起作用。 。 。

    请查找随附的 TINA TI 仿真文件。

    此致、

    Mehul

    e2e.ti.com/.../TPS54360-_2D00_-autosave-19_2D00_05_2D00_11-10_5F00_14_5F00_final.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    PFA 工作原理图。

    e2e.ti.com/.../TPS54360_5F00_updated.TSC

    SIM 结果:  

    以下是运行仿真所做的更改。

    增加仿真运行时间。

    2.在 Analysis parameters (分析参数)-> Maximum time step (最大时间步长)-> 100N

    如果您不熟悉 TINA-TI、我们建议您浏览视频培训系列(您可以在签名中找到以下链接)。

    希望这对我们有所帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Imran、

    感谢您的支持。

    (1)在整流二极管 D1中、器件型号为 MCC-SK36A-L、60V、3A 、但我没有从现场获得仿真模型、因此我如何完成仿真。

    (2)当我模拟瞬态分析时、会弹出一些有关 TPS54360B 模型的警告。

    请解决。 。 。  

    此致、

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    请在下面找到我的答案:

    原理图中使用的二极管已加密、但您可以在 TINA-TI 中运行仿真。 对于未加密的 SPICE 模型、您可以在制造商网站中联系/搜索(您可能会得到)。

    2.有一个节点名称 SET0,该节点在模型中的任何位置都未使用。 您可以在您的案例中忽略此警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HY IMRAN、

    好的,我会尝试。 。 。

    感谢您的支持。

    谢谢、
    Mehul