This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS63802:使用 SPICE 库模型时出现问题

Guru**** 2608615 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801335/tina-spice-tps63802-problem-with-using-spice-lib-model

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已下载 TPS 63802 PSpice 模型

使用新 宏向导 时出现错误"无效器件$CDNENCSTART。 线路#64、$CDNENCSTART"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaron、您好!

    您将需要一个未加密的 PSpice 模型、以便将其导出到 TINA-TI。

    由于模型已加密、您会遇到上述错误。 遗憾的是、未加密的 PSpice 模型不可分发。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    我可以尝试提供加密的 TINA 模型、但这可能需要几天的时间。 请告诉我、这是否对您有效。

    感谢您发帖!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Saket
    非常感谢 TINA TI 模型!
    此致、
    雅龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    PFA 加密 TINA TSC 文件。

    e2e.ti.com/.../TPS63802_5F00_TRANS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、
    谢谢!
    在 i7 PC 上运行时,切换启动时,模拟速度非常慢。 有没有办法通过更多内核/更多内存来加快 TINA TI 的速度?
    谢谢
    雅龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    我已经调整了分析参数、以更快地对其进行仿真。 PFA 更新的测试台 e2e.ti.com/.../6237.TPS63802_5F00_TRANS.TSC

    这需要~2分钟的时间来模拟450us。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!