请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO尊敬的 TI:
你好。
我们使用的是上述产品的工具板。 (MSP430控制的德州仪器(TI) EV2400 HPA500)
我们没有遇到任何特殊问题。 但是、错误和问题发生如下。
1)错误消息:与设备通信时超时或意外响应
2)扫描: 扫描速度非常慢,扫描速度为30%~。
您知道`s 什么问题吗?
请帮帮我。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
哦...抱歉。
我将再次进行总结。
1) 1) 我们遇到了与 EV2400相同的问题。 (缓慢扫描、超时错误按摩)
2) 2) 我们再次更新了 EV2400上的 FW、但发生了相同的问题。
3) 3) 我们更改了 PC 并进行了测试、但我们遇到了相同的问题。
4) 4) 我想知道器件是否是问题所在。 我确实使用 EV2300进行了测试、但器件没有问题。
5) 5) 如果这是 EV2400问题、我们想知道如何修复 EV2400。
请帮助。
非常感谢。