This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM22676:WEBENCH®︎工具/LM22676:

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802248/webench-tools-lm22676-webench-tools-lm22676

器件型号:LM22676

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 LM22676创建了一个设计、但仿真后电路便不复存在。 PCB 布局也适用于另一个芯片 LM26xxx

这是已知问题吗?

Phil Sharrock

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    您能否使用共享设计选项与我们共享设计链接、以便我们可以对此进行研究。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否获得了共享设计?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign26_5F00_CadSoftEAGLE.zip

    此文件是 Eagle PCB 格式的导出设计

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    很抱歉、我没有收到共享设计。

    请找到以下共享设计的步骤。

    1) 1)单击共享设计

     2) 2)单击公共链接、然后单击"获取链接"按钮。

    3) 3)请共享在论坛中生成的 URL。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计链接。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您分享设计。 请注意、我能够在仿真后查看电路。

    在 PCB 方面、该板专为多个组件而设计、也适用于 LM2267X-5.0。

    对于5V 运行、请勿放置 CSS、Rfb1并对 Rfb2使用零欧姆电阻器。

    谢谢、此致、

    阿图尔