This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4745:驱动电流

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802231/pmp4745-drive-current

器件型号:PMP4745

您好、E2E、

我们的客户参考 PMP4745 来设计 TPS23757。

但是、客户使用的、具有更高 Qg 导线的 VGS 的 MOS 目前无法拉低。 (请参考波形)
(客户 MOS 的 Qg=42nC、PMP4745 MOS 的 Qg=17nC)

我们将 R12修改为43.2R 可以解决此问题。 (Q1栅极可快速拉低)

您能否告诉我们 、将 R12修改为43.2R 是否存在任何风险?

谢谢!

电路:

波形:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    如果您将基极电阻器降低到43.2欧姆、则 BJT 的额定值将需要更高。 您应该达到的最低值可能是该 BJT 的5k 电阻器的一半。 折衷是效率。 我看到过一些设计、在栅极和接地之间添加一个电阻器、以加快关断速度。