This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11236:UCC28881

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11236, UCC28881, PMP20745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802319/pmp11236-ucc28881

器件型号:PMP11236
主题中讨论的其他器件: UCC28881PMP20745

尊敬的 TI 专家:

我希望在我的项目中使用 PMP11236参考设计。 我需要将220V AC 或24V DC 中的一个连接在同一个插头中(仅一个)。 这就是我选择此器件的原因(如果您建议另一个器件、这是可以的)。 这里有问题:我想用它为 Arduino 板、继电器板和7段板供电。 但 PMP11236显示、5V 时的电源电流为20mA。 PMP11236的电源是否适用于此类应用?

这是我到目前为止设计的电路板;

在这里、我不使用24V 输出、仅使用5V 输出。

此致;

Osman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Osman、您好!

    感谢您关注 UCC28881集成开关。

    PMP11236的电路是非隔离式离线降压拓扑、总输出功率水平为~2.9W (24V *(100mA + 20mA)= 2.88W)。 5V、20mA 部分包含一个带有电压下降电阻器(R2-R4)的线性稳压器、因此可将负载电流添加到24V 输出负载。 如果您只需要5V 输出、那么我建议仅重新设计5V 输出、并消除24V 输出。

    但是、要做出正确的设计决策、需要更多信息。

    1.对于您的应用,您需要将应用于5V 输出的总负载相加。
    我不熟悉 Arduino 板、但我想它的5V 电流电平可能远高于20mA、加上继电器和7段(LED?) 电流。 确定5V 电压范围内所需的最大电流。

    UCC28881具有集成式 MOSFET、可实现小尺寸、但这也限制了器件的最大功率处理能力。 数据表显示、在正常输入线路电压范围内、您可以预期支持高达4.5W 的输出功率。 在5Vds 输出下、这小于1A。 但是、UCC28881的最大输出电流限制为225mA、因此在5V 时、您只能获得225mA (1.125W)。 您的总负载总和必须等于或小于此值。

    3.您所需的220Vac 和24Vdc 输入组合会导致输入范围异常宽。 这种宽范围会使电感器设计变得复杂、因为占空比变化将非常大。 此外,您还需要确定输入电压限制是否为真正的24Vdc (最高可达220Vac),或者每个标称值是否有一定的百分比裕度。 例如、24Vdc +/- 15%=最小20.4Vdc、220Vac +/-15%= 253Vac * 1.414 = 358Vpeak。 此设计可能需要在20V 至360V 的电压范围内运行、这是输入电压的18:1变化。

    UCC28881配置为非隔离式电源转换。 由于您希望通过高压交流线路(220Vac)为逻辑板供电、因此您很可能需要在线路源和输出之间进行安全隔离以防止触电危险。 实际上、如果您的逻辑板将连接到其他一些接地设备、则如果在线路和转换器之间不使用隔离变压器、则无法通过交流电源插座运行。

    由于此应用似乎是一个大学项目、并且由于安全电源转换设计需要在高电压设计和安全代理要求方面有大量知识、我建议您按照上面的步骤1确定您的电源需求、然后搜索并购买商用"现成"、安全隔离型 电子产品分销商提供的宽输入范围电源转换器模块。

    如果您的项目实际上是电源转换器设计本身、我建议查看 PMP20745参考设计。
    www.ti.com/.../PMP20745 它适用于非常宽的输入范围、具有隔离式15V、0.6A 输出(9W)。 变压器和输出级必须重新设计为5V、如果您需要更大的功率、则必须升级整个转换器。 但是、这将使您了解应用的预期结果。

    此致、
    Ulrich