This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5145:在子电路错误中不允许.SUBCKT

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801759/tina-spice-lm5145-subckt-is-not-allowed-in-a-subcircuit-error

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我尝试将 LM5145未加密 PSpice 瞬态模型导入 TINA TI、当我尝试编译文件时、显示以下错误。

有什么想法吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    PSpice 模型中的语法存在问题、我们对此进行了修复。 我们将在本周之前发布更新的模型。

    同时、您可以使用附加的 TSC 文件(仅包含导出的 TSM)进行转换。

    e2e.ti.com/.../LM5145_5F00_TRANS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!