降级器、
请帮助您分享以下信息
1.第27页上 CT 的器件型号和供应商名称(图22。 测试系统)?
2. J1772电缆的部件号和供应商名称(图22。 测试系统)?
2. 第32页上的测试结果 PIC 问题。
-是否在 MCU I/O 引脚上测量了蓝线最终 GFCI 测试信号和红线?
-蓝色线是在 X6-1连接引脚上测得的测试结果吗?
-红线是 GFCI 故障信号单还是 GFCI+信号?
3.用于 GFCI 测试信号
- GFCI 测试信号是否仅用于在 EVSE 参考板上检查是否正确激活?
-这是否意味着 MCU 产生2kHz 频率、并在 CT 和运算放大器上激活线圈放大来自 CT 和 MCU 的回路信号?