This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40379:帮助、找不到如何在构建材料上制造或购买器件。 750343844、Wurth Elektronik、变压器、220uH、16引脚、 TH、垂直

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801635/pmp40379-help-cannot-find-how-to-make-or-buy-a-part-on-build-materials-750343844-wurth-elektronik-transformer-220uh-16-pin-th-vertical

器件型号:PMP40379

我希望为 项目提供 PMP40379电源;这是我所整合的第一个更大的项目。 我在材料制造中找到了所有零件、但我找不到该变压器。 我想知道如何购买或制作一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为变压器使用以下 Wurth 触点、因为它是定制部件。

    Wurth - Swaroop Vaidyanath:Swaroop.Vaidyanath@we-online.com

    谢谢、
    Ryan