This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA/Spice:TPD2E001 PSpice 模型转换为 TINA-TI

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801253/tina-spice-tina-spice-tpd2e001-pspice-model-convert-to-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TITPD2E001

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

 我从 ,下载了 TPD2E001 PSpice 模型、但我无法通过 >文件>导入> PSpice Netlist 在 Tina 中导入 Netlist 编辑器 提示错误:$CDNENCSTART。

如何在 TINA 中仿真 TPD2E001?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    Web 上的文件已加密。 因此、您无法将其导入到其他工具中。
    目前、我们正在检查是否可以释放未加密的 LIB 文件、我们会随时为您发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Imran:
    感谢您的回复! 我正在等待您的好消息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭金梅斯:

    遗憾的是、我们无法向您发布未加密文件。 但是、附加的是您可以使用的加密 TINA 模型。

    e2e.ti.com/.../TPD2E001_5F00_ENCRYPTED.TSC

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    无论如何、我可以使用 TSC 文件进行仿真。 非常感谢!