This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:我可以使用该解决方案吗? 用于为锂离子电池充电

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800042/tida-00121-can-i-this-solution-for-charging-the-li-ion-battery

器件型号:TIDA-00121

你(们)好  

我们是否可以使用 TIDA-00121 为锂离子电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gangadhar、

    对于锂离子电池充电、充电使用相同的基本原理、但必须修改软件才能实现这一目的。 主要变化是消除了"涓流充电"、从而使电池不会过度充电。

    您可以在以下网站找到有关这些差异的更多信息: https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries

    此致、

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供软件中的修改内容。

    此致
    Gangadhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    请向我们发送本软件中的修改。我们正在等待您的重放。


    此致
    Gangadhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gangadhar、

    此设计仅供参考、客户应针对特定用例进行任何修改。

    如果您正在寻找一种无需更复杂软件的解决方案、您还可以查看我们的锂离子电池充电 IC 产品系列、了解其中是否有任何一款与 MPPT 级和您的特定电池协同工作: http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html