This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA2734:滤波器设计工具

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801167/webench-tools-opa2734-filter-dezign-tool

器件型号:OPA2734

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生,你好

请回答。  滤波器设计工具中的滤波器(请参见附件)。 我指向的中心频率= 1873Hz、它在第4页的报告中显示、但出于某种原因、程序忽略了这个值并计算了中心频率= 1000Hz。 为什么?

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_284.pdfe2e.ti.com/.../README.txte2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1221122_5F00_284.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    请接受我对经历这一痛苦和我的道歉

    感谢您提请我们注意这一点。 有一个小问题

    立即更新到 UI、我们的浏览器仍然可以缓存旧的

    导致此问题的代码。 请清除缓存并重试。

    此致、

    Alfreed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfreed!

    谢谢你

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by