This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:Webench 导出到 TINA-TI 失败

Guru**** 2596475 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798756/webench-tools-lm5176-webench-export-to-tina-ti-fails

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试将定制的 LM5176设计从 webench 电源设计器导出到 TINA-TI 进行仿真、但导出失败。 基于 HTML5的新 webench 导出了一个无效的4字节 zip 文件、而基于闪存的 webench 失败、显示"error:SimExport-80:Error occurred while verifying the export designs..."。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您报告此问题

    请向我们提供您发现此问题的条件吗?

    这将有助于我们调试该问题。

    或者、您也可以按照下图中所述的步骤共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我们没有收到您的回复。 如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    由于我们没有听到您的反馈、我们希望您能够解决该问题。
    因此、我们将关闭此线程。
    如果您有任何疑问、请随时回复此主题帖或创建新主题帖。

    谢谢、此致、
    Harish