This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TL760M33-Q1:TL760M33Q1设计参数

Guru**** 2596495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800222/webench-tools-tl760m33-q1-tl760m33q1-design-parameters

器件型号:TL760M33-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我 在设计中使用了 TL760M33Q1、以便直接将24V 电压降至3.3V。 我的输出电压有问题。 它会提供2.1V 的电压。 此外、有时它甚至不显示任何输出电压

请勿在 LDO 的输入和输出侧放置任何电容器(TL760M33Q1)。 您能不能帮助我为相同 的电容器的电容值给出建议...? 在数据表中、针对6V 给出了评估值。

请在优先级上对此进行研究  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正在等待您的回复

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    对于电容器、您可以使用特征化器件时使用的值。 如数据表所示、所有特性均通过输入端0.1mF 电容器和输出端22uF 钽电容器测量、输出端等效串联电阻为1.5Ω Ω。 您可以使用不同类型的电容器、但请确保它们满足这些电容器上 ESR 的要求。  

    该器件需要具有特定 ESR 的电容器才能保持稳定。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason

    我在输出端连接10uF 钽电容器。 但 LDO 仍然无法导出。 它显示了输出端的0.0v
    我在输入端放置10uf、但它仍然不起作用。 我的输入为24V、根据您的电容值、我的电流不会超过400mA。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyyshu、

    对于稳定性问题、输出电容器最重要。 对于输入电容器、应使用低 ESR 电容器。 您是使用真实器件还是仅在 WEBENCHRegistered仿真工具中进行测试?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason

    我正在进行真正的设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有输入电容器、输出端的10uf 是否会起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于输入电容器、应使用低 ESR 电容器。 如果您需要有关调试电路的帮助、请分享您的原理图和范围、其中显示了 Vin、Vout。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     这很简单

     输入电压24V。 具有10uf 并联电容器

    输出3.3V 具有并联电容器。 如数据表中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyyshu、

    您是否还会分享您的 Vin 和 Vout 的范围?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请给您寄信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    为了进一步支持、我们需要所请求的范围。 如果没有范围、我们无法远程支持您。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将通过电子邮件 ID 向您发送我的设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我已经为24V 连接了跳线。 该封装是 LDO 之前的输出电容器10uf 0805封装。 该设计的另一侧采用相同的输入电容器、电压为24V、电流为10uF。 请查看此内容

     你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这将有助于您了解有关设计的更多信息。