This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:UCC5320S 原理图问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800328/tida-01606-ucc5320s-schematic-question

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:UCC5320

您好!

我对下面的原理图有几个问题:

1、为什么初级侧3V3需要10 Ω(R33)、而次级侧12V 和-5V 不需要? 为什么 R33选择为10欧姆?

2、R10和 R50都是0欧姆、我想在最终电路板上只焊接一个、对吧?

如果我们焊接 R50、则 在 VEE2上不会有负电源。 那么、我们是否仍然需要 C42、C43?

3、R36和 R39为何为3.3欧姆? 是通过计算还是通过尝试实际电路板上的不同值来选择它?

在该板中、我们使用 UCC5320驱动 IGBT。 如果我们驱动 SICFET、是否需要注意任何不同的问题? 从原理图和 PCB 布局的角度来看、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    1. R33 10欧姆电阻器为3.3V 电压轨提供滤波功能。 这有助于限制启动时的浪涌电流、并有助于防止开关噪声在运行期间通过共模路径进入3.3V 电源轨。 由于3.3V 电源轨充电的电容很大、因此可能选择10欧姆来限制浪涌电流。
    2. 根据 PDF 原理图、R50标记为 DNP。 正确、如果您包含 R50、则不会有负电源、并且不需要 C42、C43。 您还不需要齐纳稳压器电路。
    3. 选择这些值的原因有很多。 通常、选择栅极电阻器来限制由于驱动环路中的寄生电感而产生的振铃、这有助于降低 EMI。 请参阅 UCC5320数据表第11.2.2.2节:栅极驱动器输出电阻器、以了解有关栅极驱动器输出电阻器计算的更多信息。 另请参阅此技术手册、了解有关微调电路值的更多信息。 http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slla385/slla385.pdf
    4. 一般来说,我已经看到 SiCFET 需要+15V/-5V,因此这是需要考虑的一个因素。 SiCFET 的开关速度通常快于 IGBT、在布局过程中需要更加小心、以确保输入保持良好的滤波、并且输出具有尽可能低的电感环路。 请通读此应用手册、了解隔离式驱动器电路中布局的重要性。 http://www.ti.com/lit/an/slua897/slua897.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提问。

    谢谢、此致、

    John