This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010006, TIDA-00366, TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800554/tida-00366-power-supplies

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件:TIDA-010006TIDA-00199

您好!

 我看到您在该设计中使用了两个电源。 一个16V 和另一个5V。 为什么您没有从16V 电压轨生成5V 电压? 有两个电源有什么意义?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsen、感谢您了解 TIDA-00366。  16V 电源用于 栅极驱动器、我们将其保留为可在自举配置中或使用专用电源轨运行的选项。 我们仅进行子系统设计、在本例中、我们重点关注栅极驱动器和隔离式放大器。 您可以参阅我们的其他栅极驱动器电源设计、如 TIDA-010006、TIDA-00199、以实现完整的系统集成。

    此致

    Navaneeth