请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00366 主题中讨论的其他器件:TIDA-010006、 TIDA-00199
您好!
我看到您在该设计中使用了两个电源。 一个16V 和另一个5V。 为什么您没有从16V 电压轨生成5V 电压? 有两个电源有什么意义?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我看到您在该设计中使用了两个电源。 一个16V 和另一个5V。 为什么您没有从16V 电压轨生成5V 电压? 有两个电源有什么意义?
谢谢你