主题中讨论的其他器件: LM3478
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好
尝试使用 LM5155并借助这些(... 或类似...) 参数:
VIN=5V ... 6V
VOUT=50V、IOUT=1A、我获得低于此值的错误消息。
您能看看这个吗?
此致
Ueli
--------------------------------------
无法创建设计!
您的首选设备不适用于您选择的输入。
请更改输入或选择其他设备。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好
尝试使用 LM5155并借助这些(... 或类似...) 参数:
VIN=5V ... 6V
VOUT=50V、IOUT=1A、我获得低于此值的错误消息。
您能看看这个吗?
此致
Ueli
--------------------------------------
无法创建设计!
您的首选设备不适用于您选择的输入。
请更改输入或选择其他设备。
您好、Ueli、
以下是 WEBENCH 建议的5V-6V => 150V/0.03A 电流范围。
请注意、建议使用的 LM2585-ADJ 和 LM2587-ADJ (如上图所示)是反激式设计。
您可以按照下图中突出显示的步骤查找 WEBENCH 建议的任何条件下的设计
关于您在以下 WEBENCH 警报消息中的查询:这仅意味着 WEBENCH 无法找到可满足所需功率要求的实用 FET、因此使用了理想 FET 来创建设计。 在这种情况下、我们无法估算 FET 功率损耗、从而估算器件效率。
这是因为我们 WEBENCH 数据库中的 FET 数量有限、但实际上我们可能能够找到支持所需功率要求、VDS 等级等的 FET
'在设计条件下、IC 或所选的 FET 结温均超出最大额定值。 因此、该设计是使用理想的 FET 创建的。 请注意、生成的 FET 参数是理想的、因此效率/损耗值已禁用。 此外、原理图/PCB 导出和热仿真不适用于理想 FET。"
如果您有任何疑问、敬请告知。
谢谢、此致、
Harish